This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:新器件电源上出现异常吸收

Guru**** 2891090 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26LS32AC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516313/am26ls32ac-abnormal-absorption-on-new-supply-of-devices

器件型号:AM26LS32AC
Thread 中讨论的其他器件:AM26C32

工具/软件:

多年来、我们一直在生产使用 AM26LS32ACD 的电路板、在测试过程中、我们检查5V 上的电流吸收情况。 通常、我们每条芯片吸收了大约40mA。
然而,在最新的生产中,吸收几乎为零。
因此、我们通过创建两个小型有线电路板对这个问题进行了深入研究、我们放置了上一个消耗40mA 的芯片(我们用 A 表示)和最近购买的消耗0mA 的芯片(用 B 表示)。
在为测试创建的电路板中、我们仅在引脚16和4上连接了+5V 电源、而我们将 GND 连接到引脚8和12。 通过这种方式、集成电路通电并启用(G 信号激活)。
器件 A 吸收40mA、而器件 B 吸收几乎为零的 mA。
器件 A 上面印有德州仪器(TI)标识并在 Digikey 上购买、而器件 B 上没有德州仪器(TI)标识而是"TI"文本、是直接从德州仪器(TI)的电子商店以卷带形式购买的。
除标识(符号和文本)和供应商(Digikey 和 Texas)外、设备上的印刷方式相同。
数据表显示的功耗约为50mA、但我们没有解释这种差异。 应记录这种高差异、并且芯片应具有不同的代码。
最后、除了不同的功耗外、两个电路板都可与两个器件配合使用。
但是、由于每个板有三个器件、因此总消耗量很大、这是一个问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标识: PCN#20211123004.0
    新设计: PCN#20230814006.1

    新设计是 CMOS;它可能与 AM26C32相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。


    第一个 PCN 解释了标识与"TI"文本之间的不同标记问题。 我在德州仪器(TI)的其他芯片上也注意到了这一点。
    但是、第二个 PCN 表示发生了变化、但这并不是指 CMOS 技术的变化。 在 PCN 中、新数据表的链接是 AM26LS32AC、其典型消耗为52mA。 除了可能尚未更新的数据表之外、我无法理解如果一种技术在非常重要的特性发生如此重大的变化、而不更改器件名称、甚至不能更改最后一封信。
    这样做将创造一个危险的先例、能够对一个项目和一个生产提出质疑。 在这种情况下、卡仍然可以工作、但可能会发生0mA 的电流消耗并不总是等于52mA 的消耗、从而导致电源尺寸不同、尤其是在每卡有多个芯片的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marinella:

    正如克莱门斯指出的那样。 您拥有的新设备可能是我们制造的新设计的模具。 如需了解详细信息、请参阅 PCN。

    以解释电流差。 旧的模具设计是在20世纪70年代后期设计的。 在此期间、半导体行业主要采用 BJT 进行设计、因为这是一项成熟的技术、早在那时就采用了 BJT。 BJT 通过推送电流流经基极来控制、通过使用其中的许多 BJT、总电流消耗会非常大。 我相信90年代的 CMOS 技术已经成熟到现在比 BJT 更具成本效益的程度,后者使设计师转向使用 CMOS 而不是 BJT。 最大的优势(除了成本)是 CMOS 是在栅极上控制的电压。 由于这些栅极是高阻抗的、因此这导致电流消耗非常低。 这些器件的新芯片于20世纪20年代初重新设计、主要采用 CMOS 技术。 这就是为什么你看到老芯片和新芯片之间的巨大差异。

    如今、BJT 仍然使用、但主要用于需要非常快带宽/频率的应用(CMOS 门为容性栅极、与 BJT 相比、需要更多时间来打开和关闭它们)。  

    但是、第二个 PCN 表示更改、但这并不是指 CMOS 技术的更改。 在 PCN 中、新数据表的链接是 AM26LS32AC、其典型消耗为52mA。 除了数据表(可能尚未更新)之外、我无法理解如果一种技术在非常重要特性发生如此重大变化时根本不会更改器件名称、甚至不会更改最后一封信。[/报价]

    TI 具有电气特性的政策是仅在最小值/最大值存在差异时更改这些值、并在这些值发生更改时发出 PCN。 对于典型值、不能保证这些值。 客户应围绕最小值/最大值进行设计、因此如果新设计的特性介于最小值/最大值之间、则设计中前一个芯片的应用仍可用于较新的芯片。 消耗电流是这些规格之一、它越低越好、不会在新设计中导致故障。  

    我们向客户发出 PCN、期望他们评估其系统中的新裸片并验证新裸片的工作情况。  

    TI 移除裸片的举措是替代器件停产的替代方案、因为仍采用旧工艺技术的晶圆制造厂或12英寸晶圆技术。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、德州仪器(TI)采用的仅保证最小值/最大值的政策是正确的、这允许在不创建新器件型号的情况下更新技术。 现在我很清楚,这个新的 CMOS 器件是直接替换旧的,较低的消耗通常不会引起问题。
    我说一般是因为,例如,在我们的情况下,问题发生时,自动测试系统的板验证,消耗,通常是150mA (每板三个芯片),现在几乎为零。 特性仍然在最小值和最大值范围内、但通常测试系统从一系列样片板开始并考虑一定的裕度进行校准。 多年来,我们习惯了关于150mA 的,现在看到零,我们感到震惊。 我们不知道这种技术的变化,并且,由于制造商代码保持不变,我们无法区分它们与旧芯片。
    无论如何、非常感谢您的详尽和快速响应。