This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD05:如何使用和选择 TVS

Guru**** 2986210 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD05, TSD05C, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515962/tsd05-how-to-use-and-select-a-tvs

器件型号:TSD05
主题中讨论的其他器件:、 TVS0500

工具/软件:

您好、

我对如何使用和选择电视有疑问。

目标器件:TSD05、TSD05C

要检查的内容
① μ s。 是否可以将其用于以下目的?

-信号和小信号线 GND 之间( 5V 模拟输入)
-后续 IC 的雷电浪涌保护(最大额定 DC7V)

② μ s。 是否可以通过对信号线路使用雷击浪涌保护来保护后续 IC 免受以下浪涌的影响?

-±电压: 50μS 2.0kV, 1.2/μ V
-放电间隔:60秒
-应用位置:信号线-接地(电视安装位置)

③ μ s。 是否可以在相反方向上使用两个串联的 TSD05 (单向)? (这是常见用法吗?)

如果可能、我认为钳位电压将增加正向电压、这是正确的吗?
内部电容会减半吗?

 *作为参考,目前正在评估的东芝 DF2B7PCT,L3F 被浪涌打破,然后下游 IC 被破坏。
 二极管 D5V0S1B2LP-7B 通过了浪涌测试、但受到漏电流和电容的影响、并且产品性能为
 不满意 (产品性能设计有严重的漏电流和电容。)

④ μ s。 抱歉、您能介绍一下您可以建议的其他器件吗?

规格大致如下。

漏电流(IR):1μA 或更低
-内部电容(CT):50pF 或更低
-工作电压(VRWM):5.5V 或更高

信号线浪涌电阻:±2.0kV (雷击浪涌测试:符合 IEC61000-4-5标准、1.2/50 μ 50μs s 组合波形)
-限制(钳位)电压(VC):最大值为11Vmax 或更低
-峰值脉冲电流(IPP):最大40安培或更高或峰值脉冲功率(PPPM):400W 或更高


此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    请在下方查看您问题的答案:

    1. 是否可以将其用于以下目的?
      1. 是、如果引脚1连接到信号线、而引脚2连接到 GND、则这是理想情况。
      2. 只需确认、下游 IC 的最大直流额定值是7V 还是信号线上的最大电压是7V?
    2. 是否可以通过对信号线路使用雷击浪涌保护来保护后续 IC 免受以下浪涌的影响?
      1. 请参阅我们应用手册的下表、了解  有关不同电压/REQ 组合所需浪涌额定值的 IEC 61000-4-x 测试。  ±、只要 Req 为42 Ω、TSD05就能够保护50μS 2.0kV、1.2/50 μ s。
      2. 为了确认、放电间隔是两次冲击之间的时间?  
    3. 是否可以在相反方向上使用两个串联的 TSD05 (单向)?
      1. 虽然这有可能、但这将增加击穿电压和钳位电压、同时降低漏电流、电容和浪涌额定值。 通常、电容和浪涌额定值会减半。  
      2. 根据问题2中给出的要求、TSD05似乎是唯一可以支持2kV 浪涌事件的器件(在以下4中)、但该器件大于 下面的 DFN1006选项。 这是否适用于 应用、或者封装尺寸是一个额外的问题?
      3. DF2B7PCT D5V0S1B2LP TSD05 TSD05C
        Vrwm (V) 5. 5. 5.5. 5.5.
        封装类型 DFN1006 DFN1006 SOD323 SOD323
        标称封装尺寸(长 x 宽)(mm) 1.0 x 0.6 1.0 x 0.6 2.65 x 1.3 2.65 x 1.3
        双向/单向 BIDI BIDI 统一 BIDI
        通道数 1. 1. 1. 1.
        钳位电压(V) 16V (典型值)@ 27A 11V (max)@ 40A 9V (典型值)@ 60A 11.5V (典型值)@ 30A
        IO 电容(典型值)(pF) 45 100 19 4.
        IEC 61000-4-5 (a) 27 40 60 30
        IEC 61000-4-2接触放电(kV) 30 30 30 30
        最大漏电流(nA) 100 1000 50

        10.

    4. 抱歉、您能介绍一下您可以建议的其他器件吗?
      1. 纵观 TI 产品系列、 此处似乎最好的建议是 TSD05、但这不会与针对此插座评估的其他器件引脚对引脚兼容。 该器件满足所有规格要求、钳位风险很小。 该器件通常在60A 时钳位在9V 左右、但在60A 时最大钳位在15V。  
      2. TI 产品系列中还有另一款器件并不满足每个规范、但可能可取的器件: TVS0500。这是我们的平缓钳位产品系列的一部分、该产品系列能够在大浪涌电流下出色地保持钳位电压稳定。 此器件的额定值为43A、在43A 时的最大钳位电压为9.5V。 缺点在于电容、因为典型电容为155pF。 此器件还将采用2.0 x 2.0mm 封装。

    总的来说、TI 的 TSD05器件似乎满足这里的大多数要求。 是否会对该器件感兴趣?

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Josh-san、

    感谢您的快速答复。
    我会与客户确认几点并向他们报告。

    我们当前正在评估的 TVS 不符合客户的要求。
    因此、我们似乎将评估 TSD05/C

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Josh-san、

    客户反应及时。

    >>只需确认、下游 IC 的最大直流额定值是7V、还是信号线上的最大电压是7V?

    7V 是下游 IC 的最大直流额定值(低于额定值)。 (该产品在 VDD = 5V 的情况下使用)
    信号线为5V (这次考虑的电路的目标是模拟输入和基准输入电路)。


    >>
    要确认、出院间隔是两次冲击之间的时间?

    是的、这是雷击之间的时间。


    >>软件包大小还有一个问题?

    我们正在计划修改电路板、因此封装尺寸的变化不会是问题。


    >>此设备是否值得关注?

    感谢您推荐 TVS0500。 正如您所说、电容可能会成为瓶颈。
    我们将验证 TSD05和 TSD05C、如果这些器件可用、我们将采用它们。


    此致、
    Hiroshi