This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:未通电的 TCAN1462-Q1状态

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1462-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516589/tcan1462-q1-unpowered-tcan1462-q1-state

器件型号:TCAN1462-Q1

工具/软件:

它可能与之有关的人:  

在数据表的第8.3.7节"未供电设备"中说明了以下内容。

"TCAN1462-Q1在器件未供电情况下对于 CAN 总线而言是理想的无源器件或无负载。 总线引脚被设计成在器件未供电时具有较低的漏电流、因此这些引脚不会对总线施加负载。 如果网络的某些节点未供电、而网络的其余部分仍正常工作、这一点至关重要。 逻辑引脚在器件未供电时的漏电流也很低、因此这些引脚不会对其他保持供电的电路施加负载。"

这是否意味着在断电期间、总线处于高阻态?

谢谢您、

Brendan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brendan、

    是的、您回答正确、谢谢。

    此致、

    Michael。