This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:DS90UB983-Q1与 DS90UB948匹配可使用 DP?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB983-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510887/ds90ub983-q1-ds90ub983-q1-match-with-ds90ub948-can-be-use-dp

器件型号:DS90UB983-Q1

工具/软件:

大家好、

DS90UB983-Q1与 DS90UB948匹配可使用 PC 的 DP 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    您可以将 UB983连接到 UB948、这些器件都能正常工作。 这会将源 DP 信号转换为 OLDI 输出信号。 如果这是您要查找的转换、则说明正确。

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fadi、

    我们已经试用过、但您可以看到我的流程图。

    我们的问题是我们想使用 DP 接口,实际上我们可以在948输出中检测到 CLK 信号,但没有数据信号,我不知道为什么。

    您能为我提供一些关于寄存器的成功示例、我们可以正确地检查寄存器配置。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    我将在接下来的1-2个工作日内通过电子邮件与您联系。

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fadi、

    谢谢、期待收到您的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭路-客户正在使用 HDMI 转 DP TX 源。