This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:TI 是否可以提供旧器件(AM26C31ID、AM26C31IDG4、AM26C31IDRG4)和新芯片器件(AM26C31IDR)的输出阻抗详细信息?

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513636/am26c31-could-ti-provide-the-output-impedance-details-for-both-old-am26c31id-am26c31idg4-am26c31idrg4-and-new-die-part-am26c31idr

器件型号:AM26C31

工具/软件:

供应商切割新裸片(请参阅 X 射线)芯片后、工厂在生产过程中遇到了高辐射效应。

因此、请回答 在下面的摘要中突出显示了粗体问题。

 

引脚

引脚说明

备注

7.

GP_SYNC

测试验证信号为3.95V±1.55V;脉冲宽度1.028±1%

9.

GP_DATA_TX

测试验证数据发送和接收。

10.

GP_OUT+

测试验证信号为125kHz±10%;占空比为50%±;振幅为3.95V±1.55V

15

GP_CLK

测试验证信号为250kHz±10%;占空比为50%±;振幅为3.95V±1.55V

 

电路板上的 U14 (AM26C31I)将单端信号 GP_DATA_TX 转换为正差分信号(GP_OUT+、引脚10)和负差分信号(GP_OUT-、引脚11)。

  • 执行子测试来测量 GP_OUT+信号的差分数据(125kHz)、占空比(50%)和振幅(2.4-5.5V)。 请参阅测试仪捕获的模块化示波器信号。  
  • 故障主要与时钟(~260kHz)和占空比(97.7%)有关。     
  • 每个差分输出都具有40欧姆的串联电阻。 当串联电阻值减小(33欧姆至36欧姆)时、该子测试通过。 有迹象表明新芯片 AM26C31IDR 差分输出阻抗已更改、但 PCN 声明不影响形式、时基故障和功能。 故障电路板使用旧芯片(后缀为 G4)进行了返工、能够通过子测试。 TI 是否可以为旧(AM26C31ID、AM26C31IDG4、AM26C31IDRG4)和新芯片器件(AM26C31IDR)提供输出阻抗?   

  • 引线框(示例引脚1、2、7、8、9、10、15、16)、 内部团队遇到了一个问题、即旧器件和新器件的 OUT 阻抗是否仍然相同?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还需要您的支持、以了解这两款器件的生产日期代码和组装地点 AM26C311LDRG4 AM26C31LDR

    帮助我们指导如何从您的 TI 站点获取这些信息、以供将来参考。

    因此、我们可以得出结论:在 PCN 实施: 20240328001.1之后、它是否受到了影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 PCN 说函数尚未改变时、这意味着所有有保证的数据表参数保持不变。  数据表可保证使用100 Ω 负载时、差分输出电压至少为2V

    无论如何、您的测试如何测量占空比? 在捕获的波形中、占空比看起来正常。 您是否具有失败测试的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MexicoPraveen,

    [引述 userid="524156" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513636/am26c31-could-ti-provide-the-output-impedance-details-for-both-old-am26c31id-am26c31idg4-am26c31idrg4-and-new-die-part-am26c31idr TI 是否可以为旧(AM26C31ID、AM26C31IDG4、AM26C31IDRG4)和新芯片器件(AM26C31IDR)提供输出阻抗?   [/报价]

    我们没有传统器件的输出阻抗数据。 (这些器件是在20世纪80年代后期使用旧的 BJT 技术设计的)

    您在测试器件时的 Vcc、负载和温度是多少? 我们的新芯片提供了相关的 VoD 数据。

    我观察到、我们的新型设计使用了我们现代收发器使用的更新 CMOS 结构、因此具有更好的输出驱动能力和电流消耗。

    Unknown 说:
    有迹象表明新芯片 AM26C31IDR 差分输出阻抗发生了变化、但 PCN 声明不存在任何形式、时基故障和函数受影响。 故障电路板使用旧芯片(后缀为 G4)进行了返工、能够通过子测试。

    我不理解/看失败是什么。 您有通过和失败的波形是什么样子吗?  

    对于故障、哪个特定参数会触发故障?

    Unknown 说:
    引线框(示例引脚1、2、7、8、9、10、15、16)、 内部团队遇到了一个问题、即旧器件和新器件的 OUT 阻抗是否仍然相同? [/报价]

    引线框对该器件的输出影响极小。 输出级的设计产生的影响要大得多。 我们不能比较传统阻抗。 据我所知、一些客户在测试中报告了更强/更好的驱动强度、因为 PFET 的正向二极管压降比传统器件更小。

    另外、还需要您的支持人员了解这两款器件的生产日期代码和组装地点 AM26C311LDRG4 AM26C31LDR .

    根据 PCN 通知、新裸片的组装地点应为马来西亚和墨西哥。 旧芯片在中国组装。

    对于生产日期代码、我需要联系我们的物流团队以了解何时创建了新裸片。  

    - Bobby

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉晚才回复。 最后管理注册 TI 账户并在此处登录。   通过(使用旧器件)板和未通过(安装新器件)板的 GP_OUT+波形 有一种相似之处。  GP_OUT+的上升沿在 2V 至2.5V 之间出现振铃。 数据表中的 VOH (高电平输出电压)通常为3.4V 和2.4V 最小值。  GP_OUT+路径有一个低通 RC 滤波器(40 Ω、200pF)、后跟一个470nH 电感器。 这个正差分信号通过 ATP 矢量中的继电器并最终进入模块化示波器。  将示波器触发电平(现在为2V)从2V 调整到2.5V 范围后、无法使子测试通过。 在将示波器触发边沿更改为具有相同触发电平(2V)的下降沿后、子测试通过。 我们经验证、新的接收器 AM26C32I 能够正确地将差分信号重建为单端信号、差分数据在时钟的上升沿计时。 我们确定  GP_OUT+ 波形的子测试 不适合从 A5A5A5A5A5数据模式获得频率(振幅将保持相同的限制-请注意、此论坛中的另一位用户必须调整振幅限制以适应新器件)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KS:

    从您的输入来看、故障的原因似乎与新的输出阻抗有关、但它使上升时间更改为更快(输出更强)、并与上升点期间的非单调边沿有关。 较快的边沿可能会对您的滤波器产生更多影响、以及电容和电感之间发生某种谐振。  

    我认为子测试更改后问题已解决?  

    - Bobby