This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:三端接-这有多糟糕?

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516425/sn65hvd234-triple-termination---how-bad-is-it

部件号:SN65HVD234

工具/软件:

通常、我们应该在 CAN 网络的端点为 CAN 接口配备两个120 Ω 端接电阻。 我们发现、之前的设计总共具有3个120 Ω 终端。 您能告诉我这会对 CAN 收发器造成什么损坏吗? 在这种情况下、输出电流是否超出规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出可以处理40 Ω 的负载、但终端上的压降可能不再满足1.2V 的指定最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会损坏 SN65HVD234器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则功耗约为100mW。 请参阅第8.5节;环境温度不得过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    众所周知、不建议使用具有120 Ω 端接的3个节点。 我看到的主要问题是、它可能会阻止有效的显性电压、从而影响通信。  

    至于损坏、这不会立即损坏器件、但正如 Clemens 所说、如果功率耗散会产生过多热量、则可能会超出结温/环境温度绝对最大值  

    我建议查看此参考设计、该参考设计可用于为 CAN 节点创建可选终端: https://www.ti.com/lit/ug/tiducf3/tiducf3.pdf

    此致、

    Ethan