This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:电缆距离

Guru**** 2608115 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720R-Q1, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514879/dp83tg720r-q1-cable-distances

器件型号:DP83TG720R-Q1
主题: DP83TD510E 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我已将器件型号 DP83TG720R-Q1设置为问题所在、但它更笼统。

使用10BASE-T1L、100BASE-T1和1000BASE-T1与 PHY 时、我们可以到达哪种电缆距离?

谢谢、此致、

Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    10BASE-T1L 产品通常适用于2000+米的距离。 100BASE-T1产品经测试、电缆长度可达15米。 1000BASE-T1产品通常还用于15米或更短的电缆长度、但替代电缆类型可能能够覆盖更远的距离。 如果您需要更多详细信息、我可以与我们的营销团队联系。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也是一个很小的 FYI、因为长度开始影响我们的线程组织界面、所以我编辑了您的帖子标题以缩短它的长度。 如有后续问题、您只需选择一个器件型号、该器件型号仍会正确发送给我们的团队、标题可用于内容的简短摘要。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、苏。 最后一个问题。

    如果 PoDL 与 DP83TD510E 一起使用、可以到达哪个距离? 能够输送多少电力?

    我知道 PSE 和 PD 会定义限制、但我希望您能引导我在这件事上找到起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    我想联系另一位更熟悉 DP83TD510E 的团队成员来回答您的 PoDL 问题。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:  

    遗憾的是、我们没有足够的数据来 指定使用 PoDL 时的确切电缆长度、但是、我们确实预计该范围会低于非 PoDL 实现、因为 PoDL 应用后的信号质量会略有下降。 本应用手册 可能有助于确保在此特定 应用中尽可能地延长电缆长度。  

    传输的功率在很大程度上取决于应用本身。 本应用手册探讨了PSE 设计实现、其中稍微介绍了可用的不同功率等级、是一个很好的切入点。

    此致、

    Vivaan