This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:违反了 RMII 发送时序要求、是否有任何解决方案?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516255/dp83848c-violate-rmii-transmit-timing-requirement-is-there-any-solution

器件型号:DP83848C

工具/软件:

您好的团队、

我的客户在他们的 PCB 上测试 DP83848C。 他们发现了一个问题:其 MAC 的 RMII 发送时序无法满足 DP83848的要求。  "TXD[1:0]、TX_EN、数据设置至 X1上升时间"的最小值需要4ns、但从其 MAC 到3ns 的这个时间。 有什么解决方案吗?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些补充信息:DP83848C Phy 器件和 MAC 均由50m XO 源通过独立缓冲器提供时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您指的是 T2.26.2 > 4ns 正确吗?

    MAC 发送器是否可以调整数据/时钟相对时序? 如果 MAC 可以更快地呈现数据、则会增加接收器的建立时间。

    遗憾的是、从 PHY 的角度来看、DP83848没有什么能做的、因为它是一款较旧的器件。 您是否能够切换到更新的 DP83826A? DP83826A 有一个 RMII TX 时钟移位寄存器、用于说明时钟/数据偏斜。

    此致、

    Shane