This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:截断帧函数

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516515/ds90ub954-q1-truncate-frame-function

器件型号:DS90UB954-Q1

工具/软件:

您好的团队、

您能解释一下截断帧的细节吗?

当该位设置为1且954遇到奇偶校验错误:

1.它是否抛出错误的数据并发送全0?

2. Vsync 信号是否仍然存在?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

     设置该位时、DES 不会将这些帧从 FPD-Link RX 转发到 CSI-2 TX。 不会发送任何内容。

    是的、Vsync 信号仍然存在并已生成。 但是、Vsync 的行为取决于 CSI-2接收器及其处理早期帧终端的方式