This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:DS250DF230:如果重定时器寄存器地址处于默认设置、那么每个像素有多少个样本?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, DS110DF111, DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503687/ds250df230-ds250df230-if-the-retimer-register-address-is-at-the-default-setting-how-many-samples-per-pixel

部件号:DS250DF230
主题中讨论的其他部件: DS110DF111DS110DF410

工具/软件:

它可能关心的对象、

如果 DS250DF230寄存器地址处于默认设置、那么每像素有多少个样本?

我期待尽快收到您的答复。

谢谢你。

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Takashi、

    这是目前在美国的假期、因此回复将被延迟。 请预计下周初对这一询问的答复。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    请以同样的方式回复 DS110DF111。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Takashi、

    支持这款器件的工程团队将在本周内帮助解决该问题。

    请您帮助澄清您对的含义 每像素样本数 ? 您是指器件的眼图张开度监视器、还是其他的功能块?

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    每像素样本数的含义是 器件眼图张开度监视器的样本数。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takashi-san,

    默认 EOM 计时器设置将在3.25E-4秒内测量眼图中的单个"像素"(速率为25.71825Gbps)。

    有关更多详细信息、请参阅编程指南中的表7-20。  如果您没有编程指南、可以在此处申请访问:

    https://www.ti.com/drr/opn/DS250DF230-DESIGN

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的回答。

    您还能告诉我 DS110DF111的默认 EOM 计时器设置吗?

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takashi-san,

    请参阅以下主题。  这同样适用于 DS110DF111。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/286161/ds110df410---eom-timer-threshold?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ds1%252A%2520AND%2520%2522eom%2520timer%2522#

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的回答。

    对于10.3125Gbps、采样时间为610us。

    这意味着采样率是每秒1640次。

    但是、数据表的第25页显示:

    "当该值为时
    设置为其最大可能值0xff、在每个相位采集的最大样本数、以及
    振幅偏移约为218。"

    请问、线程中的计算公式是否正确?

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、

    我正在研究这个。  请注意、218属于拼写错误、应为2^18。  这可以在 DS110DF410数据表中看到。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、

    我想闭合这方面的环路。  遗憾的是、我未能进一步了解 DS110DF111的相关信息。

    谢谢、
    Drew