This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:电路与商用介质转换器连接、而不是与使用 DP83869HM 的其他电路连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515146/dp83869hm-circuit-connects-with-commercial-media-converter-not-with-another-circuit-using-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题:DP83869中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我们设计了一个电路、其中包括在介质转换器模式下工作的 DP83869。

SFP 是一个 FS.com 通用 SFP 模块

我们使用外部微控制器对其进行配置、该微控制器通过 MDIO 接口进行通信

当光学侧连接到商业媒体转换器时、链路正常、我们可以通过链路将数据从一台 PC 发送到另一台 PC。
当我们将两个电路连接在一起时、链路无法在100个电路中出现99次。

我们觉得这是一个自动协商问题、但我们希望得到任何帮助来帮助我们解决该问题的建议或帮助。

我们已经浏览了故障排除指南和原理图审阅、没有看到任何重大错误(除了信号检测线路、我们无法拉高)

我们将一个微控制器连接到 MDIO 接口、并将其用于初始 setup.e2e.ti.com/.../Single_2D00_Board_2D00_WOLF_2D00_Media_5F00_Converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否提供工作和非工作条件的方框图? 这样可以更清楚地了解哪个链路发生故障。 介质转换器模式有两个链路:铜缆和光纤。 其中一个发生故障时、整个信号链就会发生故障。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢 Gerome。

    我附上了一张显示工作连接和非工作连接的图像。

    此外、两个10GTek 介质转换器之间的链路工作最可靠、在光学侧断开后有最快的时间重新建立链路。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您澄清2x 介质转换器信号链上的 FX (而非铜质)链路在此处出现故障。 我希望对您的设置有基本的了解。 请对以下问题发表意见:

    1)您能否提供以下寄存器转储:0x0-0x1F、0x6E、0x6F、0xC00-0xC01、 0xC10、0xC30? 请注意、不在[0x0、0x1F]块中的任何寄存器都是扩展寄存器、因此需要扩展访问才能适当读取。

    2)您是否有 EVM、或仅在定制设计中观察到该情况? 如果可能、我想在 DP83869EVM 上对此进行评估、以确定与可在 TI 实验室重新创建的行为的相关性。

    3)您是否阅读过 SNLA479? 这是最近发布的、简化的 FX 调试应用手册、我认为可以提供帮助。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gerome

    我们没有 EVM 模块。

    我们还注意到、我们用于测试的两个电路板的行为不同、这表明可能还有其他问题。 一块电路板可以更可靠地与商业媒体转换器建立连接、并且在建立过程中使 LED[0..2]更快速地亮起。 烧录板具有相同的固件。

    我会得到你的注册转储,但它不会有几天.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wez:

    感谢您的更新。 期待您的寄存器转储。

    此致、

    Gerome