This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:功耗明显低于以前、标签也不同

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516120/am26ls32ac-significantly-lower-power-consumption-and-different-labeling-than-before

器件型号:AM26LS32AC
Thread 中讨论的其他器件:AM26C32

工具/软件:

尊敬的先生或女士

我们收到了来自供应商的 AM26LS32ACDR IC、其电源电流约为5mA、而不是之前的输送、其电源电流约为50mA。 根据数据表、典型电源电流为52mA。
此外、印记是不同的、除此之外、只能看到字母"TI"而不是德州仪器(TI)标识。
您能告诉我、您的器件是否因为降低了电流消耗而发生了变化? 如果缺少德州仪器(TI)标识、它可以是原始元件吗?

非常感谢您的帮助。

此致
Andreas Schormair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标识: PCN#20211123004.0
    新设计: PCN#20230814006.1

    新设计是 CMOS;它可能与 AM26C32相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    这是一个可能的原因。
    但是、为什么数据表 SLLS115G 仍在 Chaper 6.5中列出了52mA 的典型"ICC 电源电流"?

    在更改制造工艺时、为什么没有新的零部件命名?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不保证典型值。

    保证的数据表限制没有改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如克莱门斯指出的那样。 您拥有的新设备可能是我们制造的新设计的模具。 如需了解详细信息、请参阅 PCN。

    以解释电流差。 旧的模具设计是在20世纪70年代后期设计的。 在此期间、半导体行业主要采用 BJT 进行设计、因为这是一项成熟的技术、早在那时就采用了 BJT。 BJT 通过推送电流流经基极来控制、通过使用其中的许多 BJT、总电流消耗会非常大。 我相信90年代的 CMOS 技术已经成熟到现在比 BJT 更具成本效益的程度,后者使设计师转向使用 CMOS 而不是 BJT。 最大的优势(除了成本)是 CMOS 是在栅极上控制的电压。 由于这些栅极是高阻抗的、因此这导致电流消耗非常低。 这些器件的新芯片于20世纪20年代初重新设计、主要采用 CMOS 技术。 这就是为什么你看到老芯片和新芯片之间的巨大差异。

    如今、BJT 仍然使用、但主要用于需要非常快带宽/频率的应用(CMOS 门为容性栅极、与 BJT 相比、需要更多时间来打开和关闭它们)。  

    但是、为什么数据表 SLLS115G 仍在 Chaper 6.5中列出了52mA 的典型"ICC 电源电流"?

    在更改制造工艺时、为什么没有新的零部件命名?

    [/报价]

    TI 具有电气特性的政策是仅在最小值/最大值存在差异时更改这些值、并在这些值发生更改时发出 PCN。 对于典型值、不能保证这些值。 客户应围绕最小值/最大值进行设计、因此如果新设计的特性介于最小值/最大值之间、则设计中前一个芯片的应用仍可用于较新的芯片。 消耗电流是这些规格之一、它越低越好、不会在新设计中导致故障。  

    我们向客户发出 PCN、期望他们评估其系统中的新裸片并验证新裸片的工作情况。  

    TI 移除裸片的举措是替代器件停产的替代方案、因为仍采用旧工艺技术的晶圆制造厂或12英寸晶圆技术。  

    - Bobby