This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:需要输入

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410, THVD2410V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516402/thvd2410-input-required

器件型号:THVD2410

工具/软件:

上述原理图是否可以接受? 由 VCC 为5V、数据引脚连接到3.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R 引脚输出5V;这可能不适用于您的微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anusha:

    我们没有看到发布的原理图(除非您将其删除)。

    由 VCC 为5V、数据引脚连接到3.3V [/报价]

    取决于设置。 向 MCU/处理器输入发送的5V 输出可能超出了它可以安全接受的电平。 您可以使用电平转换器将电压降至3.3V、或使用外部电路(可能是二极管和上拉电阻器、例如电阻分压器)。 我们还 具有内置电平转换功能的收发器、例如 THVD2410 V. 您可能需要看一下。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anusha:

    我建议使用 THVD2410V: https://www.ti.com/product/THVD2410V

    这 增加了一个可连接到3.3V 的 VIO 基准引脚。 这将确保收发器向微控制器输出3.3V 电压。 另一个选项是将 THVD2410的 VCC 引脚连接到3.3V、因此 R 引脚也将在~3.3V 下输出。  

    此外、确保 A 和 B 上的10 Ω 电阻器具有防脉冲额定值、否则不需要这些电阻器。

    如果回答了您的问题、或者您还有其他问题、请告诉我!

    Ethan