This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C552A:产品路线图

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516049/tl16c552a-product-roadmap

器件型号:TL16C552A
主题中讨论的其他器件:TL16C752D

工具/软件:

你好、员工

请介绍最新产品 TL16C552AFN。

我可以想象、TLC16C552A 是一个相当旧的过程。

请介绍替代器件。

(此设备的微米规则是多少毫米? 供参考)

此致
cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件设计用于连接到 x86 ISA 总线;没有具有相同接口的现代器件。

    您是否确实有一个带有 ISA 总线的系统? 实际应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    我们"最新"的双通道 UART 器件是 TL16C752D。 此器件采用 LBC7制造、采用的是我们工艺技术中较新的部分(我们的大多数收发器目前都使用此工艺节点、因为它非常具有成本效益)。 如果我没记错、应该使用12英寸晶圆技术。  

    我们目前没有扩展 UART 产品系列路线图的计划。 这些器件/技术现在被视为传统技术、因为大多数现代 MCU/处理器都内置了 UART。

    - Bobby