This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:SCL 是否有下限

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514910/pca9306-is-there-a-lower-boundary-for-scl

部件号:PCA9306

工具/软件:

你好。

可以在 SCL 下将此器件用于低于50kHz 的频率吗? 数据表中仅提到了100kHz 和400kHz。 图9-3从50kHz 开始。

谢谢、此致

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件没有较低的频率限制;它支持直流信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    我同意这里的克莱门斯。  

    此外、I2C 支持高达100kHz 或高达400kHz 的各种数据速率。 如果您愿意、从技术上讲、您可以以数百赫兹的频率运行 I2C。  

    50kHz 应该没有问题。 我在10k Ω 时跨像这样的电平转换器运行 I2C。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评估 Clemens 和 Tyler。 我只是想确认我没有忽略一些东西。

    此致

    Tim