This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:有关 PCA9548A 的问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A, TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516084/pca9548a-question-about-pca9548a

部件号:PCA9548A
主题中讨论的其他器件:TCA9544ATCA9546A、TCA9545A

工具/软件:

尊敬的团队:

客户应用要求:系统通过1组 IIC 信号控制4个 IC 的 IIC、每个信号都可以单独读取寄存器。 客户的原理图如下所示。 您能给出一些建议吗? 谢谢

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图看起来正常。

    TCA95444A/TCA9545A/TCA9546A 只需四个通道即可节省一些空间。