This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:LSF0204Q 输出电压失败

Guru**** 2925170 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1, TXU0204-Q1, TXU0104-Q1, LSF0204-Q1, LSF0204, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515982/lsf0204-q1-lsf0204q-output-voltage-failed

器件型号:LSF0204-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0204、TXU0304-Q1 、TXU0104-Q1、TXU0204-Q1

工具/软件:

我们在 ADAS 产品中使用电平位移 LSF0204-Q1、这些产品将会在汽车或巴士中使用。

在我的设计中、MCU 通过 LSF0204-Q1控制器件、MCU 内核接口为1.8V 系统、器件为3.3V 系统。  LSF0204输出信号控制器件的复位、并且此复位信号在引导过程中需要低电平电压、我们在电平转换输出引脚中使用下拉电阻器。

 

测量电平转换输出引脚时、高电平电压不是1.8V、而是1.4V 或1V、这意味着该电平转换进入 OD 模式、我认为这是导致此故障的根本原因。  

在 LSF0204-Q1数据表中、此 IC 支持推挽输出。 如何将电平转换设置为推挽模式?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 支持推挽输入信号。 其输出信号始终为开漏信号。 LSF 不能使用下拉电阻器。

    使用 TXU0104 -Q1/TXU0204-Q1/TXU0304-Q1等缓冲单向转换器。