This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:流入 TD+/-和 RD+/-引脚的最大允许电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507029/dp83640-maximum-allowed-current-into-td---and-rd---pins

器件型号:DP83640

工具/软件:

尊敬的 TI:


我有一个 DP83640设计、应该能够在具有挑战性的条件下运行。 我需要知道任何仍然对器件没有破坏性的 TD+、TD-、RD+、RD-引脚中的最大电流强度是多少。
数据表未指定该值、但我需要知道该值才能设计出良好的瞬态保护。

请您提供所需的信息吗?

此致、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请注意、DP83640是一款较旧的器件、支持范围非常有限。 我们建议升级到 DP8382x 系列 PHY。

    根据当前的文档、只要为 MDI 放置适当的电路、器件就应正常运行。对于 ESD 等瞬变、这些波形采用非常特定的形状、PHY 可以检测并阻止高达8kV (HBM)和1kV (CBM)的电压。 否则、请确保正常有功电压不超过[-0.5、VCC + 0.5]。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的回答。
    如果 DP83640是"较旧的"并且实际上不受支持、则可能会在网站上提到此问题、网站会明确声明此部分为"有效"。

    在本例中、我对 ESD 不感兴趣。 我必须防止通过信号路径传播的"事件"(不被 trafo 阻止)造成损坏。 要将电压保持在限值范围内、我必须知道什么电流是破坏性的。

    我也没有在其他器件的数据表(DP8382x)中找到我需要的信息。 是否有任何器件的此类信息?

    此致、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    关于事件损坏、它被归类为器件的绝对最大值、而不是放大器、以伏特为单位。 例如、DP83822的电压限制为[-0.5、3.8]V

    此致、

    Gerome