This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SGMII-RGMII 桥接模式搭接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515915/dp83869hm-sgmii-rgmii-bridge-mode-strapping

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869DP83869EVM

工具/软件:

我在桥接模式下使用 DP83869HM、将 SGMII 连接到 MAC、将 RGMII 连接到 PHY、如下所示。  

关于如何设置引脚38上的束带以正确设置方向、我收到的信息相互冲突。  

根据数据表、对于 SGMII 至 RGMII 模式、引脚38需要处于模式0 (开路)。  

但是、在 SNLA318"了解 DP83869中的不同工作模式"中、它规定将引脚30设置为模式1 (上拉至 VDDIO)。  

您能告诉我什么是正确的引脚搭接吗? 我知道在其他论坛帖子中对此寄存器设置有几个描述、但我是硬件设计人员、我想确保电阻器正确、而无需更改寄存器。  

您是否还会更新任何错误的文档以避免将来出现此类问题?  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在 DP83869EVM 上的实验室中对此进行了测试。 我看到引脚38上拉的 RGMII 至 SGMII 桥接模式。 移除上拉电阻后、运算模式为 SGMII 至 RGMII。

    我使用寄存器0x01DF 来确定操作模式。 存在上拉电阻时、该寄存器为0x0003。 移除上拉电阻后、寄存器为0x0043:

    此处数据表是正确的。 我将介绍如何让该应用手册在将来更新。

    此致、

    Shane