This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:在1GbE 的 RGMII 配置中使用时是否支持 DP83867 -当同时在同一个线对上发送和接收数据"(全双工)时是否支持回波消除

Guru**** 2972360 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515928/dp83867ir-does-the-dp83867-when-used-in-rgmii-config-for-1gbe---does-it-support-echo-cancellation-when-send-and-receive-data-on-the-same-wire-pair-at-the-same-time-full-duplex

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:AM6442、

工具/软件:

我正在尝试在与 DP83867IR PHY 连接的 Cat5e 上执行全双工1GbE UDP、这是否受支持、以便在数据返回到微处理器(我的用例是 AM6442)之前处理回声消除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、这是受支持的。  DP83867支持全双工模式下的回波消除。

    此致、

    Shane