This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:ADC 自诊断

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515283/tic12400-q1-adc-self-diagnostic

器件型号:TIC12400-Q1

工具/软件:

根据数据表、 可以通过将 CONFIG 寄存器中的 ADC_DIAG_T 位设置为逻辑来激活 ADC 自诊断功能
启用后、TIC12400-Q1会定期向 ADC 发送测试电压。 转换结果为
存储在寄存器 ANA_STAT12的 ADC_Self_ANA 位中、并与预定义代码进行比较
确定转换是否正确执行。 如果检测到错误、TIC12400-Q1会拉取 INT
引脚为低电平、以通知主机并将 INT_STAT 中的 ADC_DIAG 位标记为逻辑1。 寄存器中的 ADC_D 位
IN_STAT_MISC 使用自诊断的结果进行更新。 提供 ADC 自诊断功能
在连续模式和轮询模式下都是如此。

这里 ," TIC12400-Q1定期向 ADC 发送测试电压", 问题:测试电压是多少?  在 ANA_STAT12映射中存储什么值  

测试电压?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ADC 自诊断功能会检查模拟 LDO 和内部基准 电压是否在范围内。 数据表中提到的测试电压为3V。 ANA_STAT12寄存器中存储的值是3V 测试电压和最小/最大代码范围。

    此致、

    Josh