This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH928Q-Q1:可接受的数据眼图张开度宽度(EW)和眼图张开度高度(EH)。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518006/ds90uh928q-q1-the-acceptable-data-eye-opening-width-ew-and-eye-opening-height-eh

器件型号:DS90UH928Q-Q1

工具/软件:

您好的团队、

 可接受的数据眼图张开度宽度(EW)和眼图张开度高度(EH)是多少?

此致、

Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    可接受的眼图为 EW = 0.4UI 和 EH = 300mV。

    希望这有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron