This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:最大工作结温

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506341/lmh0387-max-operational-junction-temperature

器件型号:LMH0387

工具/软件:

你(们)好

我需要知道该器件的最高工作结温是多少?

数据表的自然通风工作温度为+85°C、但就我可以看出、数据表并未定义器件的安装方式或器件在此次测量中使用的功率。 因此、无法根据 自然通风温度准确计算结温。

提前感谢。

此致

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    表6.1给出了125°C 的绝对最大结温。

    在进行结至环境温度转换时、可以参考表6.4。 我们在表中列出了有助于进行该计算的热指标。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick

    因此、忽略表6.1中的注释1是安全的。

    "应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些是应力等级
    仅限、 并不意味着功能运行 在这些条件下或在"建议"以外的任何其他条件下对器件的性能进行测试
    运行条件"。

    谢谢

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    表6.1中的注释1基本上表明、绝对最大额定值远高于建议运行条件、这并不意味着您可以保证在建议运行条件和绝对最大额定值之间运行。

    如果您需要、请告诉我您的项目是什么、我们可以看到我们可以做些什么来提供帮助。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    由于不活动而关闭。

    此致、

    Nick