This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC818S-Q1:媒体时钟 PHY 和简单 TSN PHY 的组合

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516137/dp83tc818s-q1-combination-of-media-clock-phy-and-simple-tsn-phy

器件型号:DP83TC818S-Q1

工具/软件:

您好专家、

我们是否可以在同一网络上使用媒体时钟 PHY (818/817)和简单 TSN PHY (竞争对手)?
如果可以、是否有任何关键的设计考虑因素?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-san:

    您能否详细介绍这些 PHY 需要哪种媒体时钟和 TSN 功能?

    通常、TSN 和媒体时钟功能基于 IEEE 标准、因此我们不会预计这些 PHY 之间会出现任何兼容性问题。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    老实说、这个项目仍在可行性研究阶段。
    目前还没有任何具体的功能要求。

    我想客户想询问他们是否可以使用竞争对手的正常以太网 AVB PHY 和我们的 AVB PHY (可生成媒体时钟本身)。

    有可能吗?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-san:

    只要将 CRF 数据包发送到我们的 PHY、我就不会预测 PHY AVB 功能会有问题。

    谢谢、
    Drew