This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:EVM 设计查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518169/tusb2e11-evm-design-inquiry

器件型号:TUSB2E11

工具/软件:

尊敬的团队:

对于 TUSB2E11 EVM 设计、客户收到一个问题、他们看到 圆圈中标记的端接电阻器、但它为 NC。

您能否帮助检查是否需要端接电阻器? 为什么我们将其保留在设计中?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    这些端接电阻器是可选的、这是可以的。 如果需要、可以使用这些来确保在连接到示波器以捕获眼图时不存在阻抗不匹配。 只要 TUSB2E11所用连接的两侧都有正确的端接、您就不需要担心组装这些端接。 如果需要、可选择此连接。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan