This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:初始化问题

Guru**** 2849810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515716/dp83869hm-initialization-issue

器件型号:DP83869HM

工具/软件:

您好、

我 在我们的产品中使用 DP83869HMRGZT 器件、我们面临初始化问题。 调试时发现、LED0引脚仅为高电平状态、即使具有下拉电阻(2.49k 至 GND)也是如此。

这是我们的原理图供您参考、  

如有需要、请告知我进一步的详细信息。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    如果您具有 MDIO 寄存器访问权限、您是否可以尝试读取寄存器0x19? LED 极性在上电时根据 strap 配置选项进行设置。  

    您是否还尝试过遵循数据表中的这个电源序列指南?



    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的答复、  

    请在下面找到检查的详细信息、

    下面验证并附加了电源序列、


    调整后的启动寄存器值如下:

    reg- 0X0019:4004.
    REG- 0X01DF:0044

    结果似乎正常、但我们仍然面临 SFP 初始化问题。 您能告诉我们接下来要继续的检查点吗?

    BR、
    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:  

    何时为 VDD1P1供电?

    Reg- 0X0019:4004
    reg- 0X01DF:0044

    看起来 根据您的设置、LED 极性已正确设置为低电平有效。 如果您想使其处于高电平有效状态、请将其配置为 GND 而不是 VDDIO。  

    似乎结果正常、但我们仍然面临 SFP 初始化问题。 您能否告诉我们下一个要继续的检查点。

    SFP 初始化的具体问题是什么?


    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD1P1和 VDD2P5同时供电。


    j 说:  如果您想使其处于高电平有效状态、请将其配置为 GND 而不是 VDDIO。  

    制造商: 哪个 LED 自举引脚将设置为下拉电阻

    j 说: SFP 初始化的具体问题是什么?


    我们已将此 SFP 转换器连接到 KSZ9477交换机 IC。 我们已尝试通过 SFP 转换器 IC 通过光纤 ping KSZ 交换机 IC。 但 Ping 未发生、并且在命令窗口中收到以下消息、

    如果可能、我们可以连接一个小的同步电路来短路问题、


    邮件 ID: manigandans@iinvsys.com


    BR、

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:  

    [报价 userid="636224" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515716/dp83869hm-initialization-issue/5833422 #5833422"] 制造商: 将放入哪个 LED 自举引脚以下拉

    LED 引脚会对引脚是否搭接至 GND 或 VDDIO 进行采样、并根据搭接来更改其极性、因为 LED 引脚也用作 PHY 内部功能的跳线。  
    以下是配置示例:

    如果希望保持电流搭接设置、则可以写入寄存器19h 的位2、6、10。  



    而且、目前我似乎没有足够的信息来进行短暂的同步。

    您能否将 C00h 的寄存器转储发送到 C30h、以便更好地了解与 PHY 的光纤链路内部发生了什么情况?
    您是否还能向我们发送与 SFP 固定框架连接的示意图?
    这是仅在一个 PHY 还是多个 PHY 上发生的?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我将在稍后尝试寄存器写入和读取。 有关目前的情况、请参阅下面的 SFP 固定框架连接示意图

    在我们的设计中、我们有两个 SFP 转换器、一个转换器工作正常、另一个转换器不工作。 请让我知道您的帮助以继续。

    注:两个 SFP 部分具有相同的配置。

    BR、

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:  

    因此、如果我正确理解您的评论、有两个869分别连接到不同的 SFP 转换器?
    SFP2_RXLOS 信号是否连接到869?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    是的、我们已将两个不同的 SFP 连接到两个不同的869。 RXLOS 信号分别连接到869。

    BR、

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:  

    如果是这种情况、寄存器转储将非常有助于了解 PHY 中发生的情况。  
    您能否验证信号检测信号是否正确到达 PHY? 如果没有、您能否执行 SFP 模块的 ABA 交换、以查看在交换 SFP 模块时是否工作?

    此致、
    j