This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:TCA9511A 键合线鉴定?

Guru**** 2604445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517804/tca9511a-tca9511a-bond-wire-qualification

器件型号:TCA9511A

工具/软件:

您好、

请确认键合线是否合格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarthi,

    该器件具有键合线、但键合线需要鉴定吗? 您是否需要查找特定规格?  

    您是否有其他器件提供的此类示例?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想检查铜键合线本身是否符合 AEC-Q006规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarthi:

    鉴于这是一款非 AEC-Q100器件、我认为该器件不符合 AEC-Q006标准。  

    此致、

    Tyler