This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:复位不稳定

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517273/tca9539-reset-unstable

器件型号:TCA9539

工具/软件:

尊敬的团队:

我发现有时引脚24会复位、这个引脚有时会受到干扰(例如外部腔室开关)、
这会导致 IC 误进入复位状态、从而清除最初设置的 GPI/GPO 状态。
在我们的实验中、如果我们将 R882从4.7k Ω 更改为0 Ω、则不会错误地触发复位。
我只是想知道是否还有其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    如果将 R882从4.7k Ω 更改为0 Ω、则在尝试从 MCU GPIO 切换/reset 为低电平时会出现问题。 您可能会将 GPIO 从拉低而烧毁、并将一个0 Ω 电阻连接到 VCC。 它本质上看起来像一个 PWR-GND 短路。  

    我建议在引脚上添加一个外部电容器、以便在外部开关产生的电气干扰期间保持充电开启/复位。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    我们已经尝试将 R882从4.7K Ω 更改为1k Ω、并且还可以 钳制噪声; 这是更好的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这似乎可以接受、因为1k 会将来自 GPIO_12的串联电阻限制在0欧姆+ 33欧姆以上。  

    由于 VCC = 1.8V、这应该会将电流限制为~1 -2 mA。  

    此致、

    Tyler