This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020BEVM:上行中 AMD's XCZU11EG 的连接问题

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515723/tusb8020bevm-connection-issue-with-amd-s-xczu11eg-in-upstream

器件型号:TUSB8020BEVM

工具/软件:

当 USB 集线器 EVM 作为上游器件连接到基于 Linux 的笔记  本电脑时、它会在笔记本电脑和 连接到其中一个下游端口的闪存驱动器之间进行通信时正常工作。 但是、当提到的 MPSoC 作为上游器件连接时、观察不到同样的情况。 发生这种情况的合理原因是什么?有哪些方法可以解决这种问题、使集线器开始使用 MPSoC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav:

      您是否尝试过任何具有 MPSoC 的闪存驱动器? 是 Linux 系统吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian!

    带有和不带闪存驱动器的设置已被测试并产生故障。 此外,系统使用 Petalinux 2023.1。

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gaurav:

      我的意思是,你把闪存驱动器直接连接到  MPSoC 吗? 可能是 MPSoC  没有通用集线器的驱动器。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存驱动器通过 EVM 连接到 MPSoC。

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gaurav:

      您是否可以将  闪存驱动器直接连接到 MPSoC 以证明其是否与集线器相关?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当直接连接到 MPSoC 功能时,闪存驱动器是正常的。 将 EVM 放置在路径中时会出现该问题。

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gaurav:

     MPSoC 似乎对 USB2枚举没有问题、但可能不是集线器驱动程序、您能否咨询 SOC 供应商? 您有 USB 分析仪吗?

    好极了

    Brian