This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201PA:包装信息(小 T&A;R)

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517511/onet4201pa-carrier-pack-information-small-t-r

部件号:ONET4201PA

工具/软件:

您好团队:

数据表中没有 ONET4201PARGTT (SMALL T&R)的包装信息。

它是否使用与 ONET4201PARGTR (大卷)相同的卷带?

是否可以与我分享 ONET4201PARGTT 的包装信息?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    感谢您提出这个问题。  对此进行研究。  看起来已经有一个关于此问题的电子邮件主题;我们将在此跟进。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    好的、我即将结束这一主题。

    此致、
    Kee Kuhara.