This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:

Guru**** 2607475 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514817/ds90ub960-q1evm

器件型号:DS90UB960-Q1EVM

工具/软件:

您好、

我想将 NVIDIA Orin 套件的 MIPI-CSI2输入与 TI 的 EVM 连接起来。 因为 Orin 平台没有 FAKRA IN、而只有 MIPI-CSI2在中。  

那么、是否想知道 DS90UB960-Q1EVM 上的 MIPI CSI2输出是否与 NVIDIA Orin 兼容?

Orin 链接- www.theimagingsource.com/.../

谢谢、

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    我相信成像源有一个适用于 FPD3解串器的适配器板。 请参阅其网站上的以下说明。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    是的、他们有适配器板、但交货周期大约是4-5个月。 所以,我正在寻找一个替代方案。  

    您是否认为可以使用具有 CSI2输出的 TI EVM、例如 FDPlink 的转换器?

    如果否、您能否给出 TI EVM 系列中可用的任何替代产品?  

    谢谢、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    我理解、感谢您分享背景信息。

    TI 960EVM 使用 Samtec QSH 型连接器来传输 CSI-2输出信号。 匹配的连接器型号为 QTH-020-01-QTH-01-COM H-D-DP-A。 有第三方分线板解决方案 Samtec 和其他供应商。

    有关更多信息、请参阅 EVM 用户指南的 MIPI CSI-2输出信号部分。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucas、我将查看 EVM 用户指南。

    为了确保、您能分享最新用户手册的链接吗?

    谢谢、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    这是 EVM 用户指南、也可在 TI.com 上找到。

    e2e.ti.com/.../ds90ub960_2D00_q1evm_5F00_users_5F00_guide.pdf

    https://www.ti.com/tool/DS90UB960-Q1EVM

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分