This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948:如何执行 MAP 测试

Guru**** 2754875 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513748/ds90ub948-q1-ds90ub948-how-to-perform-the-map-test

器件型号:DS90UB948-Q1
Thread 中讨论的其他器件:USB2ANYALP

工具/软件:

您好、

我们在配备 DS90UB948的显示器和配备 DS90UB927的控制器之间进行 FPDLink3通信。

我想在这种通信系统中实施地图、但我有困难。 您能否就可能的解决方案提供一些建议?

  • 我可以将 USB2ANY 连接到解串器的 I2C 并执行 BIST。
  • 我也有 EVK 套件、可以将其连接到 PC 并运行 ALP 来执行 MAP 操作。

由于具有 DS90UB948的器件没有 USB 端口、因此我正在研究访问 I2C 以执行映射的方法。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    我可以将 USB2ANY 连接到解串器的 I2C 并执行 BIST。

    如果您通过外部 USB2ANY 访问解串器的 I2C 连接、则可以通过 I2C 通过 USB2any 上的 ALP 运行映射并获取输出、就像连接到 USB 端口一样。

    只要从 USB2ANY 将 I2C 安全地连接到 DES、运行 ALP 时应提供相同的功能。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    我知道可以将 ALP 与 USB2ANY 配合使用。

    但是、我目前无法这样做。
    我将在下面概述我的使用环境、希望您能提供任何建议来改善这种情况。

    1. 如图所示连接设备。
    2. 启动 USB2ANY 工具并选择3.3V 上拉选项。 请勿关闭工具。
    3. 启动 ALP 工具。
    4. 在 ALP 中选择 DU90UB948。

    我怀疑我可能在步骤中犯了错误、或者与 DES 的 I2C 存在冲突。
    选择选项4时、DES 器件的屏幕会变暗、因此我特别怀疑 I2C 冲突。

    是否有办法可以避免 USB2ANY/ALP 侧冲突?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供了方框图、听起来该定制电路板上可能存在不同控制器的 I2C 冲突-可能是 MCU 将通信引导至显示屏(中断导致黑屏)。

    由于 USB2ANY 和 ALP 已经进行了适当的配置、因此我建议要么从 DES I2C 总线上的本地控制器运行 MAP 分析、要么在运行 MAP 分析时禁用连接到 DES 的任何外设  

    • 这些外围器件可以在测试后重新启用-它们应该对 FPD-Link 性能没有影响。

    您是否可以访问 DES 电路板的内部设计?

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能够使用 USB2ANY 通过 I2C 执行映射。
    我提供的步骤中有错误、因此我将其记录为提醒。

    1.如图所示连接设备。
    2.启动 ALP 工具并在 ALP 中选择 DU90UB948。
    3.打开 DES 设备的电源。
    无需启动 USB2ANY 工具;相反、需要在启动 ALP 后为器件通电。

    由于进行地图测量、有些区域部分失败。
    这是常见情况吗? 如果是、请说明原因。
    或者、当我为0x03和0x05启用 I2C 直通时、问题不再发生、因此我怀疑冲突是由 ALP 和器件之间的 I2C 引起的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据 FPD-Link 映射分析应用手册、这些结果都是正常的:

    FPD-Link 裕度分析程序(MAP)用户指南

    2个 EQ 位置内至少有4个选通位置、符合 FPD-Link 的建议范围:

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这是 I2C 路径的问题、使用铝带保护后、一切都正常。

    对于 TI 推荐的图表、AEQ 中设置的 EQ 值是否为8?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这是 I2C 路径的问题、使用铝带保护它后、一切都好了。

    很高兴听到!

    如果使用 TI 建议的图、AEQ 中设置的 EQ 值是否为8?

    图建议基于此地图分析的具体结果。

    在这种情况下、信号完整性特别有限、因此最好使用9/10的 EQ、以保持最大裕度。

    根据初始图、在任何选通位置没有红色框的 EQ 是可以实现的。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    "建议使用9/10 EQ 来保持最大裕度。"

    我对以下几点的理解是否正确?
    -手动设置均衡器时,最好保持较高的水平。
    -在 AEQ 的情况下,它会自动设置为最小值,如果超过稳定性阈值, EQ 会自动递增。"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    -手动设置 EQ 时、最好将其保持在更高的水平。
    [/报价]

    这实际上取决于电缆长度、不建议在短电缆距离内具有更高的 EQ 电平(会产生大增益、可能会放大链路上的噪声)、并且不应将较小的 EQ 值用于较长的电缆以实现衰减。

    -如果是 AEQ、则会自动设置为最小值、如果超过稳定性阈值、则 EQ 会自动递增。"

    这是正确的理解。

    MAP 分析允许直观地表示可接受的 EQ 值。

    此致、

    Miguel

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我主要使用 AEQ 设置、但在手动操作期间、我将注意电缆长度和增益水平。

    本研讨会内容非常丰富。 谢谢你。

    此致、