This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:直流失调电压消除

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET8541T, LMH13000, LMH32404, ONET8551T, ONET8521T, ONET8501T, ONET8531T, OPA858, LMH34400, OPA855, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514634/onet8551t-dc-offset-cancellation

器件型号:ONET8551T
主题中讨论的其他部件:ONET8501TONET8521TONET8531T、ONET8541T 、、 OPA858LMH34400、LMH13000 、LMH32404、 OPA855LMH32401

工具/软件:

   在第2页的图1中、ONET8501T、ONET8521T、ONET8531T、ONET8541T 和 ONET8551T 的数据表指示了"直流失调电压消除"。  标记为"AGC 和直流偏移消除"的块控制跨阻放大器输入端的电流阱。  我的应用涉及比正常检测器电流更大的偏移、需要对其进行补偿、无论是在 IC 内还是在外部。   

1. IC 内部偏移消除电流吸收器可以补偿多大的电流失调?
2.在消除内部或外部失调电压后、跨阻放大器的偏置配置是否可以适应纯交流输入到放大器中?
3. IC 偏移消除电路是否设计为跨阻放大器电路输入的标称平均电流为零?
4.如果 IC 失调电压消除功能未设计为向跨阻放大器输入提供零平均电流、它是否将基线电流(即对应于零或空间的电流)归零?  如果没有、它有什么作用?
5.抵消失调电流的控制环路带宽是多少?
6消除内部或外部失调电压后、在交流摆幅的负部分、在放大器输入节点处可以从跨阻放大器汲取多少电流而不会出现过载、或者跨阻放大器本身或下游级的性能会下降?
7.跨阻放大器级是否交流耦合到以下电压增益级?
8. IC 内是否在输入和输出之间的任意点采用交流耦合?
9、是否有任何文档介绍了偏移抵消功能的工作原理?

第一个问题是最重要的。  非常感谢您的协助。  希望能尽快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否可以在不久的将来为这些问题提供答复?  我在这个问题上有一定的时间表压力。   

    另外还有一个问题。

    10.如果使用外部偏移消除电路使流入"IN"引脚的电流达到零平均值、IC 的内部 AGC 和 RSSI 电路是否会将这解释为、这意味着从检测器流出的电流非常小、即使流入引脚的交流电流很大?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我迫切需要对该问题做出答复、如果 TI 代表能尽快答复、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    对于延迟的回复、我深表歉意;我们的 Onet 设备非常复杂、我们的主题专家正在出差。

    我正在等待团队反馈直流电流消除电路的操作/功能。

    在此期间、您的应用程序是否需要 Onet 设备?  我们拥有不断扩展的 TIA 产品组合,甚至是新的激光驱动器 IC ,这些产品比我们的 Onet 开发产品还提供(和更新)。  其中包括 LMH13000激光驱动器 IC、OPA85x 系列 TIA (包括 OPA855和 OPA858)和 LMH32401/LMH32404/LMH34400集成式 TIA。

    我提到我们的其他产品系列器件、因为我们确实看到客户打算实现一个默认考虑 ONET 器件但上述器件可以对其使用的系统。

    如果您的问题更好地通过在实验室工作台上使用该器件得到解答、您也可以申请样片。

    此外、请分享您的最低要求信息是否已更改、以保留在您的系统中对我们设备的考虑。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    非常感谢您的帮助!  对于此应用程序、我们至少需要5、理想情况下需要10 Gb/s、因此仍需要 Onet 信息。  我们将处理 高达1 mA 的暗电流以及 相对于环境 光的额外小失调电压。  我需要知道的主要内容是 IC 可以补偿多少失调电流、以及内部失调电流消除控制环路的速度。  如果这些数字无法满足应用的需求、我需要知道外部消除所有平均光电二极管电流(要注意避免敏感输入上的过大容性负载)是否会引入副作用、从而阻止 AGC 或 IC 的其他元件正常工作。

    LMH13000对于客户独特激光器的其他重要应用尤其有趣、但对于当前的应用、拥有与 LMH13000完全相同但能够10Gb/s 调制的器件将非常有益。  TI 或开发雷达上目前是否提供此类工具?  高偏置电流和易于控制的高调制电流能力是其关键特性。

    此外、您建议的激光雷达导向 LMH32401和 LMH32404 TIA 可消除环境光、如果提供性能为10Gb/s 的 TIA、这将对我们非常有利。  是否可以从 TI 或开发雷达获得类似的东西?  如果不合适、并且 Onet TIA 经证明不合适、我们也可以考虑基于与  OPA855类似的 IC 开发自己的光电探测器 TIA 电路、但在低噪声跨阻第一级中使用500欧姆或更大的反馈电阻器时、可提供7-8 GHz 带宽。  

    话虽如此、此时、如果可以实现必要的失调电压消除、那么 ONET8551T 似乎是我们的最佳选择。  

    此致、
    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    很高兴听到我们的某些产品组合感兴趣;我将查看并了解我们是否有包含您考虑的路线图计划。  如果我们内部有一个有兴趣的政党,我可以联系你,一旦我了解更多.

    我等待着了解同事能否提供有关 ONET8551T 失调电压消除的更多信息。

    此致、

    Alec