This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1793:最高贮存温度

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517022/sn65hvd1793-max-storage-temperature

部件号:SN65HVD1793
主题中讨论的其他器件:THVD2442

工具/软件:

我了解一下这个收发器系列、器件型号为 SN65HVD1793D 和 SN65HVD1793DR。 这两种都是 SOIC 封装。

数据表中列出的贮存温度仅具有160C 的最大值、没有最小值。 存储温度的最小值是多少? 您是否能够提供一份陈述、确认此部件可以满足-55C 的存储温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khushi:

    实际上、我会推荐 THVD24xx 收发器线路。 这些是我们的现代70V 收发器、具有改进的驱动器和更好的成本结构。 THVD24xx 数据表几乎都具有-65°C 至170°C 的贮存温度额定值。  

    我根据上面提供的器件对我们的收发器进行了一些滤波: https://www.ti.com/interface/rs full-485-3B-422/products.html#1065=Full&1550=-70%20to%2070&976max=10%3B50&sort=1130;asc& rs

    尤其是 THVD2442可能是开始探索的最佳之地。  

    您是否能够提供一个声明来确认此器件可以满足-55C 存储温度?

    通常可以接受。 但如果您需要从数据表的角度绝对确定、THVD24xx 是理想之选。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    感谢您提供这种镇静。 您是否仍能提供原始器件的官方最低贮存温度? 我们也可以接受-40C 的贮存温度、但需要 TI 确认才能继续。

    谢谢、

    Khushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khushi

    我需要联系我们的内部设计团队进行正确确认。 我希望下周结束时能得到答复。 我会保持这个线程打开,所以它也让我想起:)

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khushi:

    我与我们的团队确认、这款器件支持-55°C 的存储温度。  

    此致、

    Ethan