This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:SMBus 接口上的最大时钟速度是多少?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517826/tusb8042a-what-is-the-maximum-clock-speed-on-the-smbus-interface

器件型号:TUSB8042A

工具/软件:

SMBus 接口上的最大时钟速度是多少?  数据表显示、I2C 主器件的最大速度为400kHz。  大多数 SMBus 接口的频率限制为100KHz。  我们已经测试了 SMBus 高达1MHz、它仍然可以正常工作、但该器件作为 SMBus 从器件的保证最大时钟速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

      我们仅表征了 I2C 总线高达400kHz 的频率。 但运行速度可能更快。

    好极了

    Brian