This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS452-Q1:ESDS452-Q1

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517811/esds452-q1-esds452-q1

器件型号:ESDS452-Q1

工具/软件:

您好、

您能否确认 ESDS452DBZRQ1的结温?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarthi:

    最大结温应~152.79 °μ s c.我使用了这篇文章中讨论的公式:链接

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing