This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB984-Q1EVM:图形生成配置

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB984-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514167/ds90ub984-q1evm-pattern-generation-configuration

器件型号:DS90UB984-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

工具/软件:

您好、

我将  使用 ALP 工具评估 DS90UB984-Q1EVM 并验证内部图形生成过程。 100兆赫兹 98x 脚本生成工具 v5.6 TI 的封装(根据申请)、其中包含 98x 脚本生成器 v5p6.py  和 UserConfig_5p6.py 。 我尝试生成的这些脚本 984Conf.py - 使用 包含模式生成和 DP 端口配置的 ALP 自动生成脚本。 我试图从运行该脚本 脚本 选项卡、但无法 通过 DP 观察到任何图形生成和显示。 仅供参考、我观察到中的所有配置  984Conf.py 文件成功。 我可以为您提供  984Conf.py  文件(如果需要)。 如果我有任何遗漏、请告诉我。  寻求支持。

设置详细信息:

1. PC 连接到 DS90UB984-Q1EVM -> Mini-USB 接口。

2.显示器连接到 DS90UB984-Q1EVM -> DP 接口。

3.未连接串行器。

谢谢。此致、

Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    感谢您的解释。 我们的98x 器件是 NDA、这是一个公共论坛。 您能否联系当地的 FAE 团队、在内部论坛上发布此问题? 通过这种方式、我们可以查看您的脚本、看看是否存在任何差异。 感谢您发送编修。

    同时、我会首先检查984中的 MODE_SEL 配置(strap)、确保它们与您在脚本生成中编程的设置保持一致。您可以在数据表的6.4器件功能模式中查看这一点。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    请在下面找到 MODE_SEL 配置(strap)设置。
    IDX: I2C 地址设置为0x58 (8位)->将引脚1拉至高电平。
    MODE_SEL0: 设置为13.5Gbps、FPD4自动检测、禁用菊花链-->将引脚1拉至高电平。
    MODE_SEL1: 已启用 eDP0和 eDP1、HPD 3.3V ->将引脚1拉至高电平。
    MODE_SEL2: FPD3/FPD4 (直流关闭)、启用 DP SSCG、初级同步->将引脚3拉至高电平。
    有一件事我不确定上述 设置是否与脚本生成保持一致。但我尝试在运行用于模式生成的脚本时使用这些设置。 在调试过程中、我以前修改过其中一些 MODE_SEL 设置、但仍然没有在显示器上观察到任何图形输出。
    如果您发现上述设置与 Script Gen 文件存在任何差异、请告知我。 谢谢!
    此致、
    Venkatesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    由于这是一个公共论坛、984是一款 NDA 器件、因此请让本地 FAE 在 E2E 内部论坛上发帖、以便进一步讨论此主题。 感谢您的耐心!  

    BR、

    以斯帖