This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:请求 TCAN1145-Q1参考代码或 SPI 驱动器示例

Guru**** 2604025 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519076/tcan1145-q1-request-for-tcan1145-q1-reference-code-or-spi-driver-example

器件型号:TCAN1145-Q1

工具/软件:

您好、

我正在使用 TCAN1145-Q1、并想知道该器件是否有任何参考代码或示例代码。

谢谢、
Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我们提供了适用于此器件的一些示例驱动程序、但它们尚未在 TI.com 上发布。  

    请 确认我有权将此代码发送到您与您的 E2E 个人资料关联的电子邮件地址。 否则、请直接向我发送电子邮件、请求提供这些文件。 您可以通过点击我的 E2E 名称来查找我的联系信息。

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、请随时将代码发送到与我的 E2E 个人资料关联的电子邮件地址。

    感谢您的支持!

    此致、
    Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我已向您发送演示驱动程序。如果您在接收文件时遇到问题或对代码有任何疑问、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott