This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:是 SDI 输入和输出需要单独的 IC

Guru**** 2943690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519840/lmh1297-is-seperate-ic-required-for-sdi-input-and-output

部件号:LMH1297

工具/软件:

你(们)好

我们 在基于 Versal XCVE2302-1LSISFVA784的设计中使用 LMH1297RTVT。 我们对 SDI 输入和 SDI 输出使用单个 IC。 这很好吗? 或者、我们是否需要2个单独的 LMH1297RTVT、 一个用于 SDI 输入、一个用于 SDI 输出? 请告诉我们。 我已附上我们的原理图。 如对此设计有任何问题、请告知我们。

e2e.ti.com/.../5556.SDI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在这种情况下、您可以将 SDI 输入和 SDI 输出整合到 LMH1297中。  

    此致、
    j