This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:TCA9517DGKRQ1 EN 引脚上拉电阻器值

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518648/tca9517-q1-tca9517dgkrq1-en-pin-pullup-resistor-value

器件型号:TCA9517-Q1

工具/软件:

我们 在设计中使用 TCA9517DGKRQ1。

数据表提到 EN 引脚上有一个内部上拉电阻器。  

您能告诉我这个内部上拉电阻的值吗? 我在数据表中没有找到它

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚的额定输入漏电流小于30 µA、因此电阻器大于168 kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚的额定输入漏电流小于30 µA、因此电阻器大于168 kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    今天是 TI 假日、我们将延迟回复、 团队会尽快回复您。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    我同意这里的克莱门斯。  

    VCC = 5.25V 的情况。 当输入电压 VI = 0.2V 时、从引脚流出的输入漏电流最大为-30 μ A  

    (5.25V - 0.2V)/30uA = 168.33k Ω  

    电阻必须>= 168.33k Ω。 典型应用可能使用外部 PU 电阻器(10k)来提供额外的 PU 强度。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我想在启动时禁用中继器、系统 MCU 上电后将启用中继器。 因此、我想在 EN 引脚上放置一个下拉电阻器。 4、7k Ω 似乎是一个不错的选择。

    谢谢、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    4.7k Ω 听起来很好。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Tyler