This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS22:MLVDS 缓冲器或中继器、与 SN65LVDS22或 DS90LV001类似

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS22, DS90LV001, DS91M125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519252/sn65lvds22-mlvds-buffer-or-repeater-similar-with-sn65lvds22-or-ds90lv001

器件型号:SN65LVDS22
主题中讨论的其他器件: DS90LV001、 DS91M125

工具/软件:

您好、  

是否有 MLVDS 缓冲器或中继器 IC? 优先选择1通道和2通道?

SN65LVDS22和 DS90LV001适用于 LVDS、而不是 MLVDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    已为此主题分配了一名工程师、并将在业务结束2025年05月29日 时做出响应。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    看起来我们有四个选项、但只有一个是合理的-它们都不是您理想的-但它是我们最接近的部分。  

    我们有4个 M-LVDS 中继器、看起来没有任何缓冲器。  

    似乎只有1获取 LVDS 或 M-LVDS 输入信号、即 DS91M125、其他四个获取单端输入信号。  

    "DS"器件为1 Rx 和4 TX、 额定值为125MHz (250Mbps)、由3.3V 电源供电。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将了解我可以做什么!

    此致、

    Parker Dodson