This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2450-Q1:TCAN2450-Q1:需要 IBIS 模型或 SPICE 模型

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519769/tcan2450-q1-tcan2450-q1-need-ibis-model-or-spice-one

器件型号:TCAN2450-Q1

工具/软件:

您好:

我需要使用适用于 TCAN2450的 IBIS 或 SPICE 模型进行 EMI 仿真。 我在网站上签过,但在任何地方都找不到。  

此致、

英里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Miles、

    我们目前没有这两种型号。 我们很可能很快就会在此器件上使用 SPICE 模型-器件 RTM 上可能会有 IBIS 模型、该模型应在今年晚些时候发布、但该模型仍待定。  

    如果您有我能回答的任何具体问题、请告诉我;另外、如果您有数据表(如果没有数据表、请在线申请)、有一个应用原理图在设计时考虑了 EMI 注意事项、该原理图接近数据表末尾-我知道它并不完全符合您的要求-但目前我们没有更多内容可供分享。  

    此致、

    Parker Dodson