This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:SCANSTA112多点问题

Guru**** 2928930 points

Other Parts Discussed in Thread: SCANSTA112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516117/scansta112-scansta112-multidrop-question

部件号:SCANSTA112

工具/软件:

您好团队

以下是来自客户方面的问题、我目前的回答可以帮助我检查一下吗?

  1. 在该拓扑中、多主器件和信号反射是否都是可接受的? Brian >>我认为多主问题是两个主器件将争夺控制能力  
  2. 建议在调试器接头和 SCANSTAT112多路复用器侧使用任何端接电阻器? Brian >>我认为 JTAG 没有此类限制。 只有 USB/PCIe 具有这些要求
  3. 如果我们要将计算机托盘侧的 JATG 多路复用器更改为1:2、是否可以在此拓扑中使用 TMUX1574RSVR 多路复用器?
  4. SCANSTA112可以级联到另一个 SCANSTA112吗? Brian >>我相信 SCANSTA112已经有支持7种多点技术,所以它不需要任何额外的级联拓扑?

请更正我此处的任何回答都不正确。

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会尽快确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishesh

    获得支持并感谢您的支持

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此拓扑中是否可以同时接受多主反射和信号反射? Brian >>我认为多主问题是两个主器件将争夺控制能力 

    多主器件可能会导致 背板 TDI 线路上发生争用。

    Unknown 说:
    建议在调试器接头和 SCANSTA112多路复用器侧使用任何端接电阻器? Brian >>我认为 JTAG 没有此类限制。 只有 USB/PCIe 有这些要求[/报价]

    没错

    如果我们要将 JATG 多路复用器在计算机托盘侧更改为1:2、可以在此拓扑中使用 TMUX1574RSVR 多路复用器

       如果  选择了多个 SCANSTAT112、不确定 TMUX1574RSVR 是否可以处理背板上的总线负载  

    SCANSTa112是否可以级联到另一个 SCANSTa112? Brian >>我相信 SCANSTA112已经有支持7种多点技术、因此不需要任何额外的级联拓扑?

    我同意、  

    好极了

    Brian Z

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Z

    如何识别 JTAG 多路复用器? 按地址?

    2.这对于下图来说是可以的吗? 将设备与 SCANSTAT112平行放置

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian C:

      多路复用器仅 在两个 JTAG 器件之间切换。

      除非 JTAG 器件具有地址功能、否则 JTAG 器件不能 与同一背板上的 SCANSTAT112并联放置。

    好极了

    Brian