This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0395:询问 SMPTE 292M 设计的 LMH0395使用和时钟恢复器要求

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0395, DS110DF410, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519516/lmh0395-inquiry-regarding-lmh0395-usage-and-reclocker-requirement-for-smpte-292m-design

器件型号:LMH0395
主题中讨论的其他器件: DS110DF410LMH0397

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前正在设计 SMPTE 292M (HD-SDI)接收器接口、并考虑在我的设计中使用 LMH0395均衡器 IC 来实现电缆均衡。

您能否建议仅使用 LMH0395就足以处理典型的 SMPTE 292M 电缆长度、或者是否建议使用额外的时钟恢复器 IC 来实现适当的信号完整性和抖动管理? 如果建议使用时钟恢复器、您是否可以建议与此应用兼容的适用 TI 时钟恢复器 IC?

感谢您的支持和指导。

此致、

Kalandar Shafi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

    我正在设计 SMPTE 292M (HD-SDI)接收器系统、因此想知道是否可以使用 DS110DF410SQ/NOPB IC 而不是 以去除设计中的 LMH0395均衡器。

    您能否确认 DS110DF410SQ/NOPB 是否可以替代适用于 SMPTE 292M 应用的 LMH0395? 此外、是否需要在此信号链中包含一个时钟恢复器 IC、以确保实现出色的信号完整性和抖动性能?

    感谢您的帮助。 我期待着你的指导。

    此致、

    Kalandar Shafi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalandar:  

    DS110DF410将无法锁定3G SDI 信号。  
    时钟恢复器 IC 将确保实现出色的抖动性能。  

    我们建议将 LMH0395用于均衡器、或将 LMH0397用于均衡器+时钟恢复器解决方案。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的答复。

    我希望此消息能帮您找到答案。

    我目前正在从事一个涉及 SMPTE 292M 标准(1.5Gbps 的 HD-SDI)的项目、并且我有一个有关标准电缆长度上的信号完整性的技术问题。

    具体来说、我想知道仅使用均衡器(不带时钟恢复器 IC)是否足以在典型电缆长度(例如、使用 Belden 1694A 等标准同轴电缆时长达100米)内保持可靠的信号质量。 在这种情况下、避免使用时钟恢复器对于我们的设计限制而言并不是问题。

    您能否确认是否仅均衡器可以支持此用例、或者是否强烈建议使用额外的信号调节(例如时钟恢复器)以实现稳健运行?

    感谢您的时间和帮助。 我期待您的答复。

    此致、

    Kalandar Shafi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalandar:

    仅均衡器(LMH0395)就应能够支持超过1.5Gbps 的长达220m 的电缆长度。

    此致、

    j