This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:TLK2711AIRCP

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509959/tlk2711-sp-tlk2711aircp

部件号:TLK2711-SP

工具/软件:

您好、

我们在电路中使用了两个 TLK2711AIRCP 组件(现已淘汰)。 最近、当 TLK2711元件处于断电模式时、一些卡显示电流消耗30mA 高于预期。 我们使用热像仪进行了检查、发现其中一个组件的温度比类似卡高1.5度。 从功能上讲、组件工作正常。

更换元件后、电流消耗降低。

断电模式下的高电流消耗是否表明元件存在问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    对延迟深表歉意。

    更换元件之前/之后、是否有 TLK2711电流消耗测量值?  我假设30mA 包括两个 TLK2711组件和一些额外的支持组件。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew

     更换元件之前/之后、我们没有 TLK2711电流消耗测量值。

    是的、30mA 包括两个 TLK2711组件和一些其他支持组件。

    谢谢你

    Ruby

    @ohad_bonneh@ti.com

    @ashemesh@iai.co.il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    您能否分享更换之前/之后 TLK2711电流消耗的估算值?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    根据数据表中的信息、关断模式下的功耗应为3 mA、因此在更换之前、在更换3 mA 之后、元件的功耗为28 mA。

    谢谢你

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    我们测量了关断模式下的电流消耗、

    更换前(怀疑)部件显示60mA 电流、更换后新部件显示11mA 电流。

    谢谢你

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    我正在 与我的团队讨论预期范围、稍后会联系您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    是否有任何更新?

    谢谢你

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    对延迟深表歉意。  这一问题 仍在讨论之中。  我们将在本周为您提供最新信息。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    您能否确认在此测试条件下提供了 TX 时钟上的信号?

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    是、 在此测试条件下提供 TX 时钟上的信号。

    谢谢、

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢您的确认。  60mA 似乎异常高、可能表明设备异常。

    谢谢、

    Drew