This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410 FIR 抽头/光标值计算

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516912/ds250df410-ds250df410-fir-taps-cursors-value-calculation

部件号:DS250DF410

工具/软件:

您好、Drew、

数据表中给出了一些示例值、但并未说明如何计算其他前/主/后抽头/游标值。 请告诉我们如何做到这一点。

以下是数据表的快照

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    感谢您为此创建了一个 E2E。

    我建议使用 SigCon Architect 配置文件来计算近似的 TX FIR 值。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    一个相关问题是、如果我在运行时使用 SigCon 对重定时器进行任何配置更改。 它是否会显示对信号的影响、或者我是否需要对芯片组进行下电上电/复位以应用新配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    下电上电/复位重定时器将复位寄存器并擦除所做的任何配置更改。

    您可以在运行时使用 SigCon Architect 更改重定时器。  在许多情况下、您可能需要按"应用到频道"按钮才能使更改生效。  如果更改自适应设置或 CDR 设置、我们建议执行 CDR 复位、以便复位自适应和 CDR 状态机。

    如果您需要确认已应用设置、也可以从 SigCon Architect 中的"Low Level Page"(低级页面)上的寄存器读回。

    谢谢、

    Drew