This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:高速10G/25G 信号延迟咨询

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518009/ds250df810-high-speed-10g-25g-signal-delay-consultation

部件号:DS250DF810
主题 DS250DF230中讨论的其他部件

工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用 DS250DF810ABVT 和 DS250DF230ZLST 生产基站产品、

现在有两个问题要确认:

信号以10G/25G 的高速通过重定时器时的延迟是多少。

eCRPI 信号(使用1588协议)是否通过重定时器和中继器、并对1588时序有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    1.这是在数据表传播延迟规格中捕获的:

    DS250DF810

    DS250DF230

    2.我们不希望通过重定时器传送1588的任何问题。  1588考虑了通过网络信号链的传播延迟。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    1. 是的、为了增加通道的长度、重定时器可以级联多次。
    2. 是的、您可以通过执行此操作来计算最大长度。  您可能会考虑增加一些裕度、尤其是在通过连接器时、因为这会导致反射。

    谢谢、

    Drew