This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:将摄像头设置为 raw12时、SoC 无法显示视频

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518425/ds90ub960-q1evm-soc-can-not-display-the-video-when-i-set-the-camera-to-raw12

器件型号:DS90UB960-Q1EVM

工具/软件:

am62a SOC 可以接收摄像头 MIPI CSI 及以下参数:

raw10 1920*1080@30fps

但现在我已经将相机更改为其他相机与以下设置:
raw12 1920*1280@60fps。 便可以将摄像头设置为该尺寸。 视频无法正常工作。 蒸锅错误>


这是我在工程中设置的模式。 将寄存器0x03更改为0x2C 以选择1920*1080@raw12数据类型。 您能帮助检查模式是否正确吗?

顺便说一下。 你能帮助我告诉我,如果我想更改为 raw12 1920*1280@60fps。 如何设置寄存器。 非常感谢

0xB0、0x00、//选择 PATGEN 页面以进行间接寄存器访问
0xb1、0x01、//在 PATGEN 寄存器页面上选择寄存器地址0x01
0xB2、0x01、//启用图形发生器
0xB0、0x02、//#选择 PATGEN 页面以进行间接寄存器访问。 每次读取/写入后自动递增寄存器地址。
0xb1、0x01、//#在 PATGEN 寄存器页面上选择寄存器地址0x01
0xb1、0x01、//#启用图形发生器
0xB2、0x33、//
0xB2、0x2C、//数据类型0x2A(RAW8)、(0x2B)、RAW10(0x2C)RAW12;5 μ F
0xB2、0x07、//
0xB2、0x80、//
0xB2、0x00、//
0xB2、0xf0、//
0xB2、0x04、//
0xB2、0x38、//
0xB2、0x04、//
0xB2、0x65、//
0xb2、0x0b//
0xB2、0x93、//
0xb2、0x21//
0xB2、0x0a、//




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于 在美国的公共假期、团队即将离开。 答复将推迟到明天。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于 在美国的公共假期、团队即将离开。 答复将推迟到明天。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hamzeh Jaradat:
         问题发现问题是 SOC 问题。 谢谢