工具/软件:
下面是963和960串行器/解串器的表格。
960现在接收到帧。 但图像行大小不正确。 您能帮助解决这个问题吗?
传感器 IMX623输出设置为1920*1536 raw12 30fps。
右读0x73-0x76、显示0x06 0x14 (1539) 0x0B 0x58 (2904)。
root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps i2ctransfer -y 2 W1@0x30 0x73 R4
0x06 0x14 0x0B 0x58
root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps i2ctransfer -y 2 W1@0x30 0x90 R2
0x07 0x3f
root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps i2ctransfer -y 2 W1@0x30 0x90 R2
0x00 0x5d
root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps i2ctransfer -y 2 W1@0x30 0x5c R2
0x30 0x34
root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps i2ctransfer -y 2 W1@0x30 0x57 R2
0x00 0x5e
root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps i2ctransfer -y 2 W1@0x30 0x55 R4
0x00 0x00 0x00 0x5e
root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps i2ctransfer -y 2 W1@0x30 0x7a R2
0x0D 0xff
root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps i2ctransfer -y 2 W1@0x30 0x4d R2
0x13 0x45
root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps i2ctransfer -y 2 W1@0x30 0x35 R1
0x01
Root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps
Root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps
root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps i2ctransfe -y 2 W1@0x18 0x52 R1
0x45
root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps i2ctransfe -y 2 W1@0x18 0x57 R1
0x00
root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps i2ctransfe -y 2 W1@0x18 0x5c R2
0x02 0x00