This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:有关引脚模式的问题

Guru**** 2895430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519472/ds80pci402-question-about-pin-mode

部件号:DS80PCI402

工具/软件:

您好团队

如果两个不同器件通过引脚 MODE 和 SMBus 模式 以相同的配置进行设置、那么在性能方面是否存在任何差异?

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    在引脚模式下的器件与在 I2C 模式下设置为相同配置的器件之间、信号调节性能没有差异。 上次我记得有人报告了另一个转接驱动器器件存在明显差异时、发现 I2C 配置不正确、实际上与他们在引脚模式下选择的配置不同。

    此致、

    Evan Su